This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033-Q1:TPS61033-Q1:

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033-Q1, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358761/tps61033-q1-tps61033-q1

器件型号:TPS61033-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61022

大家好、

     我正在开发适用于某种应用的升压电路、需要一些指导。 我们需要一款可接受2.2V 至4.2V 输入电压并提供至少5V 和3A 输出的升压器。 能否分享符合这些规格的原理图和物料清单(BOM)?

此外、我正在考虑的元件的数据表(TPS61033-Q1)提到在4.2V 输入下、电路可支持高达4A 的输出。 有人能确认这通常是否可以通过合适的设计实现、还是有我应该意识到的特定注意事项?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunda:

    当 VIN = 2.2V 时、TPS61033-Q1无法支持5V/3A。

    我们建议使用更适合您的应用的 TPS61022。

    但没有汽车版本、只有商业版本。 您是否需要-Q1级?

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的推荐;它似乎非常适合我们的应用。 我们不需要 Q1。