This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022的输入端死区短路

Guru**** 2545100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357464/tps61022-dead-short-on-input-of-tps61022

器件型号:TPS61022

我们使用此设计构建了5块电路板。 其中两个显示出故障迹象。 一个是工作正常。

发生故障的电路板之一显示 VCAP 网络对地短路。  VBAK 网络显示14K 接地。  移除 U10后、短路消失。 这表明 U10已损坏。

C53 (68uF、1206、10V)尽可能靠近引脚3、大约170mil。

C52 (10uF、0402、10V)是输入电容器。

我不确定是什么事件导致了故障、或者为什么一些电路板可以正常工作、而其他电路板出现了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    看起来低侧 FET 已损坏、因此 VCAP 接地短路。

    造成此问题的原因应该是布局不良、尤其是输出电容器 C53的放置。 请将输出电容器尽可能靠近 VOUT GND 引脚放置。

    您可以参考 d/s 中的布局指南、或参考下面的应用手册。

    www.ti.com/.../slvaes4.pdf

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我将在下一修订版中修复布局、  我感到非常惊讶的是、C53会导致此问题、因为它距离引脚只有170mil。 这真的会导致这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    是的、这是我们在某些其他情况下通常遇到的情况。

    布线越长、封装尺寸越大的电容器(比0805大1206)将引入更大的寄生电感、这将导致 SW 节点上的更高电压尖峰。  

    您可以测试 SW 波形、以检查 SW 电压尖峰是否很高、可能有损坏的风险。 请参阅此应用手册、了解如何以正确方式测试软件的指南。

    www.ti.com/.../slva494a.pdf

    我可以更详细地知道您的测试中的工作条件吗?

    例如、VIN 范围、IOUT 范围、如果您的输入电压非常低且 IOUT 非常大、也许还需要前馈电容器来避免不稳定的潜在风险。  

    您还可以在新原理图和布局填写完成后将其共享给我们、以便我们帮助您提前进行审阅。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。

    大多数时候、输出电流非常低。  当主电压出现故障时、馈入61022的超级电容器成为优选源、输出切换到主电流路径。 当处理器关闭时、它必须提供大约1.2A 的电流并持续大约5秒。 输入电压从5.2V 开始、并一直持续到 MCU 在大约 3V 时关断。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    在这种情况下、不需要前馈。  

    如果可能、由于上面提到的较低 ESL、建议也至少使用一个0805封装尺寸的输出电容器。 我的意思是在 COUT 尽可能靠近的位置放置至少一个0805封装尺寸的电容器。

    更重要的是、当输入电压从5.2V 开始时、输出电压是否等于约~0V? 如果是这样、我们建议添加一个预偏置二极管、如下所示。 否则、它们也有损坏的风险。

      

    此致、

    内森