This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:I2C 通信

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357780/bq76942-i2c-communication

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、团队成员、

我们的客户在使用 I2C 通信时遇到问题、SDA 波形为通道3。 他们想知道为什么低层次会出现下降,以及是否会有风险,因为这种现象? 当在我们的 EVM 中复制此问题时、我发现我无法调整 I2C 通信速度、设定值为100k、但 SCL 频率仅为25k、您能提供一些建议吗?

Br  

京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    这个波形来自什么? 提供的信息吗?

    如果您使用 EVM 和 EV2400、我认为 EV2400的 SCL 频率较慢(您可以在 bqStudio 设置中更改此频率)。

    示波器屏幕截图不会显示所有内容。 该图像中的一个奇怪现象是 SDA 似乎缓慢上升、然后突然跳至全上拉电压、您知道为什么会发生这种情况吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、波形看起来很奇怪、关键是为什么低电压电平出现缓慢下降? 它会导致一些风险吗? 客户会在他们的电路板上发现该现象、当在我们的 EVM 中复制时、他们会发现波形更糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个关于 REG1 LDO (Cext)中电容器的问题、最小值为1uF、它有最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    我不这么认为。 如果他们到目前为止没有看到任何问题,那就没有问题了。

    关于 REG1 LDO、我不知道、增大电容器可能会减慢其开启速度、并可能导致其在负载瞬态快速变化的情况下具有更慢的瞬态响应。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙