This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:关于 WEBENCH、在将环境温度从30deg 变为60deg 时、它无法仿真默认设计

Guru**** 1827670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82816
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354211/tpsm82810-regarding-webench-it-cannot-simulate-default-design-when-changing-ambient-temperature-30deg-to-60deg

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件:TPSM82816

尊敬的专家:

我的客户希望使用 Webench 对 TPS82810进行仿真。

使用 WEBENCH 中的初始设置将电路开路。

当他们尝试将选择的环境温度更改为60度进行仿真时、会显示错误消息 "无法创建设计!" 中的状态窗口。

然后、他们确认环境温度为30度、仿真已完成、Tj 为77.08度。

 这意味着在环境温度为60度时、Tj 应该为107.08度、小于125度的 Tjmax。

您能告诉我们为什么 无法在60度进行仿真吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这里的温度仅显示一个工作点-对于这种设计来说、输入电压为6Vin。  在2.75Vin (设计的最小 Vin)下、温度更高且处于125 C 的限制范围内。  (将滑块滑动到2.75Vin 不会显示正确的 Tj、但如果您在下一个选项卡上查看 Tj 图、会显示正确的 Tj。)

    Webench 在55 C 环境温度下对我有效、因此您可以尝试一下。  或者、您可以更新您的输入电压范围、输出电压和输出电流以匹配您的特定应用需求。

    如果您需要更高的效率、还可以使用引脚对引脚 TPSM82816。  谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    我了解。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市