This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:在翻转逻辑下运行的 PFM 模式

Guru**** 2586365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358671/lm62460-pfm-mode-working-in-flipped-logic

器件型号:LM62460

我们正在将 LM62460RPHR 用于5V 和 5A 输出、Vin = 10至32V 电池。 稳压器设置为通过 RT 引脚上的0欧姆链路电阻器接地以2.2MHz 方式切换、并通过0欧姆链路电阻器将 MODE 引脚下拉至低电平、以实现脉冲频率调制。 测试设计在连接负载时开关频率为2.2MHZ、并在移除负载后在较轻的负载下折返至1.2MHz、这难道不是相反的情况吗?在负载电流较高时、开关频率会降低以提高效率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakshith

    您的设备不能按预期工作。 高电流网->全开关频率

    低电流->减小频率以降低开关损耗。

    谢谢。
    安德鲁