This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电期间有可能发生过流?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358208/bq24171-possibility-of-overcurrent-during-charge

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好、TI!

我们的产品之一是使用 BQ24171的锂离子电池充电器底座。 要充电的电池组由第三方使用具有 R4固件的 BQ40Z50 IC 开发。 电池组采用由18650节电池组成的3S1P 布局。

客户遇到充电期间电池包进入永久失效(PF)模式的问题、这表明充电期间发生过流(OCC2)事件、充电期间记录的电流为5.5A 并持续3秒、超过了编程的3.2A 限值。  

我们的充电器底座由交流/直流 USB-C 适配器供电、我们的充电器底座协商交流/直流适配器的15V @ 3A 电流。 该15V/3A 电源被传递到 BQ24171、以大约2.0A 输出电流为电池组充电、达到最大12.4V。 可应要求通过电子邮件提供充电器底座和电池组的完整原理图。

我的问题是: 据 TI 了解、BQ24171 IC 是否存在任何可以提供过大充电电流(即大于预期电流或由 ISET 电阻分压器设置的电流)的场景/情况?

非常感谢、
Oli.

P.S.在此问题中、我想知道输出开关电感器(3.3A Bourns SRN80403R3Y 在我们的应用中)或10毫欧"R_SR"输出传感电阻器(Susumu KRL1632E-M-R010-F-T5)对于这种可能性是否至关重要? 例如、如果电感器损坏且其电感或饱和电流低于预期、或者由于潮湿或污染等原因使用时检测电阻器的电阻低于预期。 但尤其是在任何情况下、BQ24171本身可能被欺骗/欺骗/误用、从而允许过大的充电电流时?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    充电器会测量通过感应电阻器的电流以确定要提供多大的充电电流。  ISET 电阻器的阻值根据检测电阻器的阻值来确定。  如果检测电阻器部分短路或 ISET 引脚电阻器值发生错误、则充电电流会增加。   我怀疑该问题与电感器有关、因为即使短路、电荷也具有 OCP、如下所述:

    此致、

    杰夫