This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最小平衡占空比

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357606/bq40z80-minimum-balancing-duty-cycle

器件型号:BQ40Z80

根据 技术参考手册第8.2节中的电池平衡计算示例、对于允许或目标占空比、没有任何指导。

在示例中、它写入"75%典型值"。

我已经看过其他帖子、但没有人强调他们的计算占空比是一个问题。

e2e.ti.com/.../bq40z80-bq40z80-cell-balance-time-per-mah-cell

e2e.ti.com/.../bq40z80-balance-time-per-mah-cell

请告知我们是否应将此值设置为特定值? 这意味着我们必须调整外部平衡电阻器、等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我认为这个值应该保留为0.75。 以下 E2E 主题提供了有关占空比的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070786/bq40z80-bq40z80-cell-balance-time-per-mah-cell 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    不幸的是,问题依然存在。 您发送的链接已被审核。  

    我必须了解的是、占空比是否仅影响平衡时间、是否可以根据计算结果以不同的方式进行选择?

    从根本上说、结果是仅与平衡 电池所花的时间有关、还是与 bq 器件对该值是否有硬性限制有关?

    例如、考虑 10%或90%占空比时的极值? 不要考虑热性能和其他器件因素、而是考虑 BQ 本身...逻辑方面的因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我认为、由于这些值用于计算电池平衡计时器、它与分配的在充电或休息期间平衡路径打开的时间相关、 如果您要将此值设置得太低(例如10%)、并且实际的占空比约为60%至70%、则平衡路径将不会打开足够长的时间以使电芯完全平衡。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺