This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232HA:充电完成后检测到电流消耗。

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358498/bq24232ha-current-consumption-is-detected-after-charging-is-complete

器件型号:BQ24232HA

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用自己的 PCB 测试 BQ24232HA。

他们给我发个日志文件、我可以看到充电完成后、大约1小时内的流耗。 1小时后、将不再检测电流消耗。

您能否先检查原理图? 同时检查日志文件、并告诉我发生这种行为的原因。

设计要求
电源电压5[v]
APP 72.5的快速充电电流[mA]
输入电流限值400 [mA]
终止电流2.5mA
安全计时器持续时间, Faset 充电7.4[hour]
安全计时器持续时间、预充电44[分钟]
预充电电流7.3 [mA]

这是充电 beavior 的日志文件。

e2e.ti.com/.../charging_5F00_0419_5F00_104027.xlsx

您可以看到持续时间介于09:06:24和10:05.58之间。 电流正移动2.mA 和-7.5mA。 我想知道这是正确的操作。

这里还有其他问题。

1.设计要求有任何限制吗? (即快速充电电流不应小于50mA。)

2.在对数曲线图中,充电电流的终止从11.01mA 突然转移到0mA。 操作是否正确? 我预计曲线会更慢。

供参考。 该应用仅用于电池充电。 未连接负载。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    首先,我已经审阅过原理图,没有发现明显的问题。  

    客户是否已确认/CHG 状态指示针脚是否在9:07:09更改状态以指示终止? 此外、在电流从2mA 移动到-7.5mA 的持续时间内、BAT 引脚上测得的电压是多少?

    Unknown 说:
    1. 设计要求是否存在任何限制? (即快速充电电流不应小于50mA。)

    快速充电电流不能设置为低于25mA、预充电电流不能设置为低于2.5mA。 该主题中列出的设计要求与 BQ24232HA 兼容。  

    Unknown 说:
    2. 在对数图中、充电电流终止突然从11.01mA 移至0mA。 操作是否正确? [/报价]

    预计终端精度会有一定的容差。 当充电电流从11mA 下降到0mA 时、很可能是器件终止充电的时刻。  

    此致、

    加勒特