This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:与 LMG3410特性对比

Guru**** 2815335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358673/lmg3411r070-versus-lmg3410-features

器件型号:LMG3411R070

您好!

您能否说明 LMG3410与 LMG3411之间的差异?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    差异已锁存与逐周期过流保护。

    LMG341 0 R070提供了1)锁存 OCP 选项、通过将 IN 引脚保持在低电平超过350微秒或切断 VDD 电源、使 FET 关断并保持关断、直到故障复位。

    LMG341 1 R070提供了2)逐周期 OCP 选项。 在此模式下、FET 也会在发生过流时关断、但输出故障信号将在输入 PWM 变为低电平后清零。 在下一个周期中、FET 可以正常导通。 如果稳态运行电流低于 OCP 电平、但瞬态响应仍可以达到高电流、而电路运行无法暂停、则可以使用逐周期功能。 它还通过过流引起的传导损耗来防止功率级过热。

    此致、

    约翰