This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:如何进行双路降压单路输出、但分别测试每个降压转换器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358361/lm5143-how-to-do-dual-buck-single-output-but-test-each-buck-separately

器件型号:LM5143

您好!

我们正在执行一个 LM5143降压转换器...在单路30A 输出下...每个降压转换器在13V5输出下的电流为15A。 (450kHz)的 Vin 为27Vin

我们希望能够分别测试其中一个、而另一个则处于关闭状态。

我们该怎么做?因为只安装了一个反馈补偿器和许多部件...而一个部件的 FB 接地。

我想我们必须使用一些未安装的电阻器放置方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您可以通过将 EN2拉至低电平(又称为切相)禁用第2相、然后分别测试第1相。 然后重新启用第2阶段将允许您同时测试两个阶段。 我的理解是、您也可以在 EN1为低电平、EN2为高电平时运行、以检查第2相。

    此致、

    时间