This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:帮助我审阅 BQ24610的原理图

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358617/bq24610-help-me-review-the-schematic-of-bq24610

器件型号:BQ24610

我在原理图中进行了以下定制

  1. 删除了 ACDRV 并使用了两个并联二极管来降低压降
  2. 适配器电流限制:1.8A
  3. 适配器电压:USB-USB PD 适配器的电压为15V (典型值) 20V (最大值)、通过协商将电压从5V 增加到15V。 无15V 热插拔。
  4. 快速充电电流:500mA
  5. 终止电流:100mA
  6. 充电电压:12.3V (3节4.2V 串联电池、为每节4.1V 充电)
  7. BATDRV:删除
  8. 电感:6.8uH 4.5A 50m Ω、输出电容器:20uF 50V X5R
  9. STAT2、PG -未使用
  10. STAT1 -上拉以连接到微控制器
  11. TS -使用分压器禁用(V ref 的50%)
  12. 从10m Ω(ACN 端)使用二极管网络将电源提供给系统、以防止电流从系统流回 BQ24610的 VCC、但要确保 IinDPM 在具有感应电阻器的整个系统中工作
  13. 禁用安全计时器、启用终止
  14. 所有电容器的额定电压均为50V
  15. 10m Ω 感测电阻的额定功率为250mW (1.8A 和500mA 是预期的最大电流)

原理图链接: https://drive.google.com/file/d/17ukuttXrAlRNNsaxAvFML0SS6ltSRHHO/view?usp=drive_link

TI 专家能否帮助我审阅原理图并提供改进反馈?

提前非常感谢延长的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送了访问您的谷歌驱动器的请求,请让我知道,当您接受请求。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已授予访问权限。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我认为您的原理图没有出现任何明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Christian!