您好!
我还会提出一个与充电器 IC BQ25616J 相关的技术问题。
请查看随附的简短描述"FT801943P-2P_1400m Excel 测试"以及一些支持 Ah_Load 测量结果文件。 您可以通过更改轴选项边界来放大。
我们使用一些更高的负载电流进行测试、作为电池最坏情况的负载测试。 充电器输入侧(VBUS、VAC)未供电。 才需要电池。 这不是正常情况、该测试仅基于电池、但我们必须在单元内完成、包括我们的充电板。 不管怎样、充电器 IC 上没有相关的温升、但存在一种断续模式行为、我希望更好地理解该行为、而我又不理解该行为的数据表。
连接负载后、电池电压下降、一段时间后、BATFET Q4关闭。 确实是 BATFET 而不是电池的 PCM 中断。 然后、它再次启动并进一步关闭、处于断续模式。 关断时间在大约100ms 的范围内。 您可以在 Excel 文件的单独工作表中的原始数据"所有数据"中看到该数据。
您能告诉我在充电器 IC 中触发此行为的是什么吗?e2e.ti.com/.../FT801943P_2D00_2P_5F00_1400mAh_5F00_Load_2D00_test.pptxe2e.ti.com/.../Batt-01-additional-meas-points.xlsx
看起来、如果 BAT 引脚(12、13)上的电压低于3.2V、则会触发 BATFET Q4关断。 一旦由于负载切断而导致电压升高、Q4会自动导通、依此类推。 这是芯片的众所周知的行为吗? 请告诉我、我可以从数据表中的什么位置了解这一点?
提前非常感谢您的帮助。
此致
格哈德