This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:关于 UCC28782计算工具中使用的常数

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LMG3622, LMG3616, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358151/ucc5350-about-the-constants-used-in-the-ucc28782-calculation-tool

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:UCC28782LMG3622LMG3616

您好!

我正在考虑将以下产品用于 GaNFET 和栅极驱动器与 UCC28782搭配使用。
LMG3616、LMG3622、UCC5350SB
我正在设置附加计算工具中的常量、但有一些不明确的点。
请告诉我您对下图空白处应输入何种数值的意见。
另外、输入的数字是否正确?

此致、

e2e.ti.com/.../5327.UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevC-20240426.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    TPLH 和 tpHL 都为60ns。 听起来该工具是指栅极通过 UCC5350从0V 充电至阈值电压所需的时间。 这取决于栅极的 Ciss、栅极驱动器电源电压和进入 FET 栅极的串联电阻。  

    UCC5350中没有集成的自举二极管。 您可以在外部添加一个并使用其属性来填充此表。 例如、US2JDF 在25°C 时的正向电压约为1V、而它的结电容为10pF。

    输出电源静态电流仅为1.1mA。  

    此致、

    肖恩