This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:原理图审阅-2PHASE

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360191/tps546d24a-schematic-review-2phase

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我已经完成了 TPS546D24A 的计算器工具、但不确定如何选择比较器代码。 您可以深入了解这些器件、并告诉我是否有任何问题吗?e2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_2.xlsxe2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_2_5F00_schematic.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YoonJin:

    感谢您填写 Excel 电子表格、但我看到一些不匹配情况。 您能否提供一个具有更好分辨率的原理图?

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya。 感谢您的答复。

    我已通过 WebEx 发送了完整的原理图以及页面描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YoonJin:

    我注意到您输入了375kHz 作为开关频率。 不过、所选 MSEL1引脚搭接电阻器的频率转换为650kHz、因此我更正了该频率。  

    此外、当您输入输出电容时、请输入总输出电容、而不是每相位的输出电容。  

    对于补偿、它现在建议执行 Comp Code 3 (而不是 Comp Code 15)。 为此、您需要将 MSEL1引脚搭接电阻器更改为 Rtop = 5.62k 和 Rbot = 8.25k。  

    谢谢!
    Tomoya