This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:低电流10节镍氢电池充电器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360181/bq25171-q1-low-current-10s-nimh-charger

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756

您好

我正在寻找一款与 BQ25171类似的充电 IC、我可以将其用于10节镍氢电池。 德州仪器产品线是否有任何可能合适的产品? 我找不到一个...

标准:

输入电压:24V+-5%

电池电压:10节镍氢电池、大约13.6V

充电电流:~μ A 50 mA (24V 电源提供1.2W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下 BQ25750或 BQ25756、这些器件是可支持输入和输出电压的开关充电器。  但功率可能会高于您在此处所需的功率。