请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25171-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756
您好
我正在寻找一款与 BQ25171类似的充电 IC、我可以将其用于10节镍氢电池。 德州仪器产品线是否有任何可能合适的产品? 我找不到一个...
标准:
输入电压:24V+-5%
电池电压:10节镍氢电池、大约13.6V
充电电流:~μ A 50 mA (24V 电源提供1.2W)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在寻找一款与 BQ25171类似的充电 IC、我可以将其用于10节镍氢电池。 德州仪器产品线是否有任何可能合适的产品? 我找不到一个...
标准:
输入电压:24V+-5%
电池电压:10节镍氢电池、大约13.6V
充电电流:~μ A 50 mA (24V 电源提供1.2W)