This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:电压输出随电流下降

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352127/lm5146-q1-voltage-output-is-dropping-with-current

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

看到我的电源设计上的电压输出随着电流的升高而下降:

0A: 15V

2A: 14.5V

5A: 14.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    继续发送原理图、布局和快速入门文件。 上面的快速启动图像看起来有点失真-您在在线使用最新版本的文件吗? 另外、它可能对窗口监视器缩放很敏感(150%等)。

    就负载稳压器而言、检查上部反馈电阻在何处检测到 VOUT。 下反馈电阻器是否恰好位于 FB 和 AGND 引脚上? 稳压器是否稳定?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim:

    是否有首选的发送方法?   

    对您的问题的回答:

    -版本: Rev-2, 2018

    -路由:

    -稳定性: 我看到在输出的开关占空比中有一些振荡。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送完整的快速入门计算器文件、以供审核。 请注意、陶瓷 Cout 必须根据施加的电压进行适当降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中是布局中的较低反馈电阻器-它应靠近 AGND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Timothy、  

    您能告诉我您发送快速入门的电子邮件吗?  

    输出电容器降额50%。  

    我在注释中犯了一个错误:

    -我注意到的"CAP"是较低的反馈电阻

    -我注意到的"底部"是反馈上的较低滤波电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。 我发送了一个 PM 和我的电子邮件来发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在较低的反馈电阻器上、它应直接置于 FB 和 AGND 引脚之间。 如果到 AGND 的返回路径较长、则可能是噪声拾取的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Timothy、

    该电容器目前距离引脚5.5mm。  你认为这是根本原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如前所述、下 FB 电阻器应直接跨接在引脚上、并且 FB 布线应尽可能短。 请参阅 EVM 布局示例。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    A 在芯片引脚右侧移动下部电阻器运行了快速测试。 未发现设计方面的改进。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计是否稳定? 在快速启动文件上发送。 确保输出陶瓷电容器值针对电压正确降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送快速入门文件。  我尝试在输出端添加一个大型铝电解电容器、但没有效果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天晚上通过电子邮件回复。 如果添加更多 Cout、则需要重新补偿环路。 发送布局以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim:

    我尝试了重新补偿的环路。  总体而言、没有看到任何改进。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我建议根据您的值对 LM5146 EVM 进行返工、以查看其是否在具有良好负载调节的稳定设计中发挥作用。 只需断开二极管从 Vout 到 VCC 的连接、因为15V 对于偏置来说过高。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、我继续使用我的反馈值、输出电容和输入电容对演示套件进行了返工。  尽管快速入门计算器显示相位裕度为~45度、但设计仍然不稳定。  接下来的步骤是什么?  您对计算器有多大信心?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入的内容正确、计算器就会准确无误。 例如、确保 Cout 根据施加的电压准确降额。

    45°没有问题。 负载瞬态响应中可能会有一些轻微的振铃、因此您可以在需要时进行检查。 此外、如果需要、可以非常轻松地增加 PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚刚注意到您说"仍然不稳定"。 您能发送最新的快速入门和原理图吗、我再来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来看看您发送的原始快速入门文档、其中相位在低频下降至-180°以下、例如2kHz。 这实际上是不稳定的、因为不应让相位变为如此低的值。 由于 Cout 非常高、LC 振荡电路频率非常低。

    为什么 Cout 设置为700uF? ESR 实际上是3mΩ 吗? 请尝试将 Cout 设置为100uF、这在 Vout = 15V 时更合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim:

    我尝试了几种不同的输出电容器。  目前倾向于460uF 系列的产品、使用2个 PCR1E221MCL1GS (https://www.nichicon.co.jp/english/series_items/catalog_pdf/e-pcr.pdf) (外加一个并联陶瓷)。  包含此电容器时的净 ESR 约为15m Ω(从今天开始向您发送工作文档)。

    快速启动电源的最小相位应为-135度、但仍然显示了我们之前看到的不稳定情况(电压振荡导致直流输出随电流下降)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、请尝试使用所有陶瓷输出电容器。 您不需要100uF 以上的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim:

    这里的挑战是、我需要大量的外部电容用于保持。  我曾尝试过2x 22uF 和外部补偿的设计、但注意到输出电压随电流下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它稳定了吗? 如果是、那么它会指向另一个问题、可能是 PCB 布局。 您能否验证 FB 电压是否保持在0.8V、或者尝试跟踪正在发生调节误差的位置?