This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:从 bq24253更改

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359985/bq25616-changing-from-bq24253

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ24253

尊敬的支持团队:
从 bq24253更改为 bq25616时的三个问题。

(1)虽然 bq24253已经通过 EN1/2工作、但是在 D±端子上检测到电源后、bq25616是否会自动开始充电?
(2)这是否意味着没有像 bq24253那样支持通过操作 EN1/2改变充电电流或停止充电的功能?
(3)是否有适用于外部 ACFET 的任何推荐规格信息?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:  

    请查看我的评论如下。

    1)是、只要/CE 引脚被拉至低电平、BQ25616就会在连接输入电源后自动开始充电。 有关上电序列的更多详细信息、请参阅数据表第17页的第9.3.3节。

    2)更正 BQ25616没有 EN1/2功能。 /CE 引脚可用于停止充电、您可以实现连接到 ICHG 或 ILIM 引脚的电路、以动态更改连接到 SAID 引脚的电阻、从而修改充电电流或输入电流限制。  

    3) BQ25616具有一个电荷泵输出引脚(ACDRV)、用于驱动外部 N 沟道 ACFET。 更多详细信息、请参阅数据表第5页的"引脚功能"表中的"说明"列。  

    此致、

    加勒特