This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:FB 开路时的输出

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360069/lmr14050-q1-output-when-fb-open

器件型号:LMR14050-Q1

大家好、

对于 LMR14050SQDPRRQ1、当 VIN1/VIN2为12V、EN=ON 且 FB 引脚变为开路时、输出电压的状态是什么?

谢谢!

郑木伟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    如果 FB 开路、器件将调节至高于设定的输出电压。 通常它会摆动至 Vin 减去二极管压降。

    此致、

    吉米