This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电感器值

Guru**** 2769045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360269/bq25792-inductor-value

器件型号:BQ25792

大家好!

 BQ25792 需要1uH 的典型值。 使用1.5MHz 开关频率的电感器(无最小/最大值)。

大多数常见的电感器具有+/-20%容差、因此在较高电流下、实际电感可以降至0.8uH

是否可以  对 BQ25792使用稍大的1.2uH 电感器?

谢谢!

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    是的、这应该起作用。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,谢谢 Christian

    近红外