This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231EVM:负载无法拉至12A

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358885/tps56c231evm-the-load-cannot-be-pulled-to-12a

器件型号:TPS56C231EVM

电路网站:

EVB 条件:

●μ A 输入范围:4.5V 至17V

●输出电压: 1.2V  

●Ω 负载电流范围:0A 至12A

●模式设置: R4=82K ; R5=51k , FS=800K , ILIM

测试条件:  

● 输入电压:12V

●输出电压: 1.2V  

●μ A 负载电流 :7A

否则,信息,我们添加了虚拟负载,监视器显示器5A ,无法上拉至设置电流,可以更改什么类型?

 

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。:电感与饱和区不相似, EVB 选择15.5A 电感电流,规格标记 ILIM&ILIM1支持12A 电流

    我尝试模拟负载电流为6A~12A、监视器固定为5.0A  

    谢谢  

    奥斯卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    在测试之前、您是否介意分享原理图文件和对 EVM 所做的修改? 该链接无法正常工作。

    请尝试以下操作:

    1.您能否再次检查输入电源电流限值、并告诉我它设置为什么? 您可能至少需要1A 电流。 当电流为5A 时、您在输入电源显示屏上看到的输入电流是多少?

    2.能否确保来自色度负载的感测引脚也连接到 EVM 上的输出和 GND?  

    3.请尝试使用导线连接接头 J1和 J2、而不是其附近的支柱、看看这是否有什么不同。

    4.最后、您能否尝试使用电阻负载而不是色度回放? 您也可以将色度设置为 CR 模式、然后查看这是否有帮助。 您可能需要移至"M"设置、而不是"H"。  

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!

    这是电路文件:

    我尝试几件事:  

    1. 初始时、我找到规格效率图、如果是 Eff。 90%,然后输出7.2W (1.2V@6A)输入8W ( 12V@1.5A ),我们设置电源电流限值为3.35A,不能上拉至7A。

    在 CC 模式下,色度负载增加5A 电流,电源显示12V 0.57A,可以上拉至输出1.2V@5A,否则我尝试添加适配器为6A 电源电流为0.6A ,不工作.

    2.用数字仪表测量两个针脚是连接的,这部分没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3. 我尝试使用接线将 J1和 J2连接到输入和输出,在 CC 模式设置7A 中,访问网站:

    https://lurl.cc/K9uTN

    在 J1/J2前面,导线连接 J1/J2 ,我认为有共同点,结果不是变化,在 PCB 阻焊层中要大到驱动电流的能力。


    4. I 设置为 CR 模式与 CC 模式相同结果未更改。

    谢谢  

    此致

    奥斯卡·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您观看本视频。 我们可以在工作台上尝试一下 EVM、看看我是否可以毫无问题地将7A 拉电流。 您能告诉我是否有任何 BOM 更改吗? 原理图与 EVM 看起来相同、但想再次检查是否进行了任何更改。 此外、如果您说虚拟负载是电阻负载? 您也可以尝试使用功率电阻器、而不是 CR 模式。 最后、或许可以使用不同的工作台设置来检查不同的电源和色度负载、以免出现任何设备问题。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我使用的全新 EVM 与您列出的条件相同、目前为止我能够达到7A 的负载。

    请尝试尽可能匹配我的设置、以便我们可以最大程度地减少可能出现的问题。

    您提到电感器修改正确吗? EVM 上的原始电感器应该可以达到7A。

    我已将电源电流限制设置为8A。

    如前所述、确保电源限制高于3A、并确保已连接负载感应导线。

    器件可能也已损坏。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    我使用 EVM 默认值、BOM 不变。
    在装入零件中、我将更换机器以验证结果。

    如果我仍有技术问题、我会再次向您提问、

    感谢您的支持。

    奥斯卡·林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    好的、当然可以。 现在、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、请进行回复、该主题将再次打开。

    谢谢。

    卡兰