This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:降压/升压反相

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360004/lm5164-q1-buck-boost-inverting

器件型号:LM5164-Q1

我将 WEBENCH 用作以下设置。

  输入电压最小值: 10V
  输入电压最大值:16.8V
  VOUT:   -15V
  电流:  0.1A

列出了 LM5164-Q1、因此我尝试了 pspice 仿真、但无法获得-15V 输出。
我无法在 LM5164-Q1数据表中找到"降压升压"和"反相"说明。

LM5164-Q1真的可以生成-15V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    遗憾的是、 无法在 IBB 中对此器件进行仿真、内部子电路可能已接地、且它们需要连接至 VOUT。  请使用 WEBENCH 提供的原理图作为起点。  我还提供了一篇有关 IBB 注意事项的论文的链接、以了解更多信息。

    使用反相降压/升压转换器(修订版 B)

    谢谢。

    大卫。