This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:是否可以选择低于10Kohm 的 RFB2? 例如 RFB2=4千欧、是否存在任何可能的风险?

Guru**** 2551180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359955/lm5148-can-rfb2-be-chosen-to-lower-than-10kohm-for-example-rfb2-4kohm-any-possible-risks

器件型号:LM5148

您好!

      是否可以选择低于10千欧的 RFB2? 例如 RFB2=4千欧、是否存在任何可能的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    10k 只是建议、可以放心地将 RFB2增加到4K。

    谢谢。

    大卫。