This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:禁用突发模式会导致输出端稳压丢失

Guru**** 2388130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359166/ucc256404-disabling-burst-mode-resulting-in-loss-of-regulation-at-output

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好!

背景:
查找与在 UCC256404上禁用突发模式相关的一些设计建议。 我的 LLC 转换器的目标是在400V 输入、SWF 为90kHz 至120kHz、最大负载为10A 时保持24V 的输出。 选项模式6下的初始运行会导致在任何负载条件下激活突发模式。   参阅数据表中的7.4.3.2部分后、我已经对 BW 引脚进行了编程、以支持选项7 (突发模式禁用)。 然后、我继续测试电路、但发现在180V 的输入下、输出电压无法调节、开关频率上限为60kHz 左右。  

问题1
是否可以在禁用突发模式的操作中提高最大开关频率?  

问题2.

禁用突发模式后、应如何配置 LL/SS 引脚和 VCR 引脚?


谢谢、

欧安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LLC 设计中、我们建议您将输入范围保持在小于2比1的范围内。  您的设计很可能没有足够的增益来保持输出电压。  这可能是由于 Lr 和 Lm 比或变压器匝数比关闭所致。

    以下链接将带您进入一个 Excel 设计工具、您可以使用该工具复查设计。  

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

     一些设计注意事项。  这适用于需要在2比1的输入范围内工作的设计。  我建议使用相移全桥。  其中使用了 UCC28950/1控制器。  您可以设计出高达4:1的输入范围、不会出现任何问题。  以下链接可带您前往 UCC28950产品文件夹。

    https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的及时回复! 我在设计中使用了设计计算器、在使用"mode option 6"时、LLC 对24V 输出电压进行良好调节。 问题在于"突发模式"功能、此功能在连接任何负载后开始激活。  

    通过对数据表进行研究、我已经完成了以下测试:

    测试1:使用 BW 引脚禁用突发模式。 但是、这会导致在 输入增加到180V 以上时输出未调节、原因似乎是开关频率钳位在60kHz 左右。 您能否建议这是正常行为、还是建议禁用突发模式的配置? 在此模式下、是否可以通过某种方法提高最大开关频率的限制?

    谢谢、

    欧安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC256404具有零电流开关避免、以防止设计锁存。

    这将强制频率仅在高于 LLC 峰值增益的情况下运行、该增益发生在下方 LLC 的标准化增益曲线中的 fpp 处。  这个曲线来自应用说明 slua923。  以下链接将让您转到应用手册并更详细地描述此增益曲线。   https://www.ti.com/lit/an/slua923/slua923.pdf

    在您的设计中、您将继续尝试使其在大于2到1的输入范围内工作。  我们建议不使用输入范围大于2比1的 LLC。  产生误差的原因如下:

    1. 在次级侧损失 ZCS、这会增加次级侧开关损耗。

    2. fpp 和 fr 之间的归一化增益,很难控制。  

    我建议阅读应用手册 slua923以更好地了解用于控制 LLC 传递函数的标准化输出。  您可以使用 UCC256404 Excel 设计计算器检查您的设计、以查看 基于您的扩展输入范围的设计是否可行。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    如果您打算设计扩展的输入范围、则应考虑改用相移全桥。  设计起来更容易、并且能够毫无问题地处理宽输入范围。

    https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    抱歉、可能我的解释不清楚。 我并不是要实现大于2:1的输入范围。 此输入电压固定为400V。所指的180V 只是针对缓慢升高电压以在输入端达到400V 进行的测试。  请查看随附的包含当前设计配置的 Excel 文件。 此文件配置为突发模式选项6、但我想尝试选项7、但我无法让 LLC 调节24V 输出、因为最大频率上限为60kHz。

    e2e.ti.com/.../8640.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您的意思是设置上限时、我相信您的意思是频率不会低于60kHz。   当输出为低电平时、转换器将降低频率以增加增益、从而尝试保持输出电压。  但是、如果初级设计的频率开始为初级设计上的 ZCS、LLC 控制器将不会允许频率低于 fpp。  这看起来像是频率钳位。  我 相信这就是你所观察到的。

    应用手册 SLUA923对 ZCS 回避进行了详细说明。  请注意、当 输出电压低时、LLC 将降低频率以增加增益。  请注意、频率不会低于 fpp。  当输出电压较高时、转换器将增大频率以减小增益。

    https://www.ti.com/lit/an/slua923/slua923.pdf

    当您在180V 下测试设计时、这低于典型的输入范围。  设计通过降低频率来增加增益。  但是、您的设计无法实现输出电压、因此环路会强制频率为 fpp。  看起来它被钳制。  然而、由于无法在那个低输入电压上实现输出电压、环路被饱和。  我相信这就是你所看到的。  

    此致、