This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:SW 节点过冲

Guru**** 2517850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360072/tps628502-q1-sw-node-overshoot

器件型号:TPS628502-Q1

大家好!  

我在 TPS628502-Q1的 SW 节点上测量到一个巨大的过冲。

输入电压为4.2V、输出电压为3.3V、输出电流为0A、FPWM 模式。

Trise 0.7us、Vpeak=6.46V。 对于器件而言、这种行为是否正常? 2.2V 过冲非常大。  

此测量是使用具有4GHz 示波器、500MHz 探头和 sping 的 EvKIT 进行的。

 

此致、  

M·哈马诺夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Momchil:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    通过缩短探针的 GND 弹簧长度并直接在 IC 引脚上连接 GND、可以稍微优化一下测量。

    然而、这种极短时间过冲也是正常行为、不 存在质量或可靠性问题、因为它符合数据表最大额定值。

    此致、

    Andreas。