This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:原理图/应用审核

Guru**** 2380200 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, TPS65131-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359762/tps65131-q1-schematic-application-review

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA1612

你(们)好!

我现在由分离轨电源为高质量前置放大器中的8个 OPA1612运算放大器供电。 我只能在电路板上使用单个直流电源。 我整理了一个使用 TPS65131-Q1 IC 的原理图。 它专为+/-15V 电压设计、然后对其进行进一步滤波和整流至+/-12V 电压、为运算放大器提供清洁电源。 原理图如下所示:

这是实现最终结果(为运算放大器提供干净电源)的最佳方法吗、或者我是否错过了一个诀窍?

感谢任何提示。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Catrin:

    是的、这是产生干净+/- 12V 电压的好方法。 我是否能够知道运算放大器将需要的总电流是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常小于100mA


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Catrin:

    我认为还可以。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢:-)