This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61500, TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360046/tps61500-tps61500

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件:TPS61169、、 TPS92360

我们有一个3V (700mA) LED、它需要通过50%占空比(方波)从100Hz 调制到2MHz。  我通知您查询 上述驱动程序(TPS61500)是否可以正常工作。 还想知道 TPS61169和 TPS92360可以实现的最小频率调制是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amritha:

    我可以知道输入电压是多少吗?

    Br

    帕特里克