This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358770/lm5022-lm5022

器件型号:LM5022

我正在使用升压转换器设计   

设计要求包括  

 最小输入电压 6.9
最大输入电压   8.4
输出电压   30
电压二极管   0.5
输出电流   1
Fsw、单位为 MHz 0.37

基于此、计算出的电感器值  

L1@Vmin   8.3
L2@Vmin (CCM 运行) 3.3
L1@Vmax 11.4
L2@Vmax (CCM 运行) 4.6

由于空间受限、我选择了4.7uH  IHLP25CZER4R7M11  

我试图提出设计、升压转换器的输出在接通负载开关为电容器充电时振荡  

当 I LOAD 输出时、转换器输出轨升压转换器输出振荡、并且由于电流限制设置不当、输出快速充电  

因此我重新计算了  

由于输入限制、需要根据数据表将要限制的升压转换器输出电流限制为0.5A。Rsns RS1 和 RS2的计算值为  

ILIM 0.5
rsns 0.016033413 0.015
RSNS 中的功率损耗 0.233786
RS1   110 限制为500
RS2 12088.65205 12103.56421

 上述值是否正确?

我们的工作台或任何电子表格工具中是否有可用选项可用以使用 自定义值设计升压转换器并检查阶跃负载响应  

我们工作台不允许更改我们希望的值.. 它基于所使用的优化策略来优化值、