This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:具有1V 和放大器的低相位裕度;0.7A……

Guru**** 2526830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359238/lm26420-q1-low-phase-margin-with-1v-0-7amps

器件型号:LM26420-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62442-Q1

您好!

当我通过 Webench 运行该部件时,输入电压为3.3V、输出电压为1.0V、输出电流为0.7Amps ,相位裕度下降到35以下,Webench 失败,"设计更新失败。 由于相位裕度小于35或大于120英寸、此设计不稳定。  此 Webench 仿真的精度有多高、是否有任何方法可改善此器件的相位裕度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    该器件应能够支持3.3V 输入电压至1V 输出电压、电流为0.7A。 我认为这是 Webench 的一个问题。 我会向 Webench 团队核实这一点。  

    如果是因为新项目、我会推荐新的 TPS62442-Q1器件- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62442-q1.pdf

    此致、

    瓦伦