This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:带有 REF35的负基准电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35, REF34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357978/ref35-negative-reference-voltage-with-ref35

器件型号:REF35
主题中讨论的其他器件: REF5025

您好!

我们在设计中使用 REF3525 (2.5V)电压基准、并使用反向运算放大器来生成-2.5V 基准。

是否可以在 GND 和-5V 电源轨之间通过导线使器件生成-2.5V 电压而不使用  运算放大器?

此致、

J·吉梅内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在生成-2.5V 基准时、使用反相运算放大器可提供最佳驱动能力和稳定性。 您能在此处分享 REF35的应用吗? 它是用作 DAC 基准还是用于其他用途?

    [quote userid="431538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357978/ref35-negative-reference-voltage-with-ref35是否可以将设备连接到 GND 和-5V 电压轨之间、从而产生-2.5V

    根据应用的不同、可能有其他方法不需要运算放大器、但这样做不是正确的方法。  

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson:

    它不用作 ADC/DAC 基准。 该应用是一个简单的线性斜坡发生器。 我将带电阻器的负基准连接到运算放大器积分器的虚拟接地、如下面的草图所示。 因此、基准将向运算放大器提供恒定电流 、而不会出现严重的瞬变。

    我知道当 VIN 和 VOUT 连接在一起时、某些 TI 串联基准可用作并联基准、但找不到有关 REF35这种使用的任何信息。 是否可能  以这种方式为器件布线?

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的快速响应。 如您所述、无法在分流器配置中配置 REF35、并且您将需要使用运算放大器来生成负基准电压。

    如果您想考虑采用分流器配置、可以使用 REF5025 (REF5025IDR)等器件。 有关该方法的更多信息、请参阅本电子书的第5-6页:

    www.ti.com/.../slyc147a.pdf

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson 的及时回应。

    使用 REF34作为并联基准又会怎样? 论坛上有一个类似的问题,但我认为 提议的回应中缺少 OUTF/ OUTS/IN/EN 与 GDN 之间的一条线路,

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309010/faq-ref3425-negative-reference-voltage-with-ref34

    我已经检查了 REF5025器件、但我们更喜欢使用 SOT23封装的 REF34 (如果可能)。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    对于这种应用、我建议使用 REF5025IDR 或 REF5025IDGKR。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Jackson、我们 将 仔细评估 不同的选项(包括反相运算放大器、并联模式的 REF5025等)。

     您能否确认 REF34是否在分流模式下工作?

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    关于在分流模式下使用 REF34的实验室验证仍在进行中。 如果有积极的更新、我将在"让您知道"处重新打开该主题。 目前、请考虑其他选项。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将评估其他选项。

    此致、Jose