This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403 - CC 模式下的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359821/ucc256403-ucc256403--issue-in-cc-mode

器件型号:UCC256403

尊敬的专家:

我们正在使用 UCC256403进行充电器650W 设计。

我们使用 OPAMP 实现了 CC CV 控制。  

当我们在 CC 模式下获得更多电流纹波时、CV 操作期间具有最小的电压和电流纹波。

我们观察到电流波形、中间的电流降至零并恢复。 这会导致更多的纹波和输出波动。  

导致相同故障的可能原因是什么?

谢谢!  

此致   

维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    如果不知道具体情况、就很难找出可能的原因。

    请参阅下面的设计、了解使用同一器件的500W 充电器

    https://www.ti.com/tool/PMP40766

    将原理图与进行比较、看看是否有帮助。

    此致!