This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084规格验证

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359483/lm1084-lm1084-specification-validation

器件型号:LM1084

你好  

    我,在 LM1084_ADJ  。负载电流为2A μ A 的情况下实施从3.5V 到2.2V 的设计

   请 检查输入和输出电压和 压降是否符合设备的要求,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     在5A 负载以及-40°C 至125°C 的结温范围内、LM1084-ADJ 的压降最大值为1.6V。 实际压降将根据系统条件而变化、最显著的是温度和负载。

    根据 数据表中的图5-1 "压降电压(VIN−VOUT)"、2A 负载电流下的压降将仅低于1.2V。 因此、是的、在提供的工作条件下、输入和输出1.3V (3.5V 输入至2.2V 输出)之间的电压差将满足必要的压降条件。

    此致、

    凯尔西