This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:[设计审查]与 BMS 1节锂聚合物电池组的集成

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357015/tps7a49-design-review-integration-with-bms-1-cell-lipo

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:TLV758P

大家好!

我目前正在进行一个项目、正在设计一个基于单节锂聚合物电池的电池管理电路。
我的电路的主要组件是用于为锂聚合物电池充电的 TP4056、以及用于保持稳定的3.3V 输出电压、为 STM32和2个 LED 供电的 TPS7A4901稳压器。

我已将我的设计原理图附加到这篇帖子上。 作为一名乞丐、我非常感谢有任何反馈、尤其是关于此设置中 TPS7A4901的集成和性能的反馈。

请看一下我的设计、告诉我您的想法、或者如果我能做出任何改进来优化电路。
如果您需要任何其他信息、请提前告知我、并感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:  

    谢谢发帖! 它看起来是根据数据表建议进行配置的。  

    您的输入电压是多少? 您正在驱动什么电流?  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您发送编修。
    我将使用200mA 1节锂  聚合物电池、以便在充满电时电压范围为4.2V、在 LDO 稳压器关闭时电压范围约为3.4V。
    我的理解是、当电池电压降低到 LDO 无法工作的程度时、整个系统将关断、因此我无需为该任务实施任何特定的模块。 如果我的回答不正确、请告诉我。

    对于负载、我要说 最大80mA、因为它是非常简约的设计。
    我不记得网络上经常看到[电池充电器]+[LDO 稳压器]+[MCU]这样的许多设计了、这是不是一种奇怪的做法? 如果有更好的小型生产解决方案(500个单元)、我绝对希望了解更多信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:  

    谢谢! 您的假设是正确的。  

    我很好奇、如果您要驱动最高4.2V 的电压、您为什么要选择一个额定电压为36V 的 LDO。 是否考虑过类似 TLV758P 的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢你的评分
    我选择了该组件、因为它 在互联网上有更多详细记录、但我刚了解了 TLV758P、它非常适合我的需求。


    这是原理图的更新版本、如果听上去对、请告诉我。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、昆廷、  

    您说得对、这个原理图看起来很好。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    非常好,非常感谢您的支持!
    祝你度过美好的一天!