This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:用于双路降压和双路 LDO 的 PMIC?

Guru**** 2556080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS43340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359571/tps7a88-pmic-for-two-buck-and-two-ldo

器件型号:TPS7A88
主题中讨论的其他器件:TPS6521905TPS43340-Q1

尊敬的 TI

我正在寻找适用于 C2000的 PMIC。

PMIC 必须至少包含两个降压开关输出和两个 LDO 输出。

降压通道必须能够产生3.3~5V 的电压范围和至少1A 的电流输出。

LDO 必须能够产生1.2~3.3V 的电压范围和至少1A 的电流输出。

输入电压应超过5.5V~6V。

我认为 TI 应该为 DSP C2000添加一个 PMIC 产品。 (有许多复杂的 PMIC、但 C2000除外)

此致、Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    有多个 PMIC 具有2个降压稳压器和2个 LDO。 PMIC 产品选择工具可能有助于缩小您的要求范围。 许多产品(例如 TPS6521905和 LP873x 产品系列)支持5.5V 输入电压、但6V 输入电压减少了选项数量。

    https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt

    我找到了 TPS43340-Q1器件。 TI 提供的 PMIC TPS65300和 TPS43340等解决方案可满足控制器的内部电源要求。 TI 提供的大部分 PMIC 为 DSP 控制器和一些外设电路供电。
    但是、我使用一个与 DSP 控制器分离或会消耗额外功率的逻辑电路。

    例如、作为 DSP 控制器的电源、Vcore 1.2V (或1.8~1.9v)和 Vdigital 3.3V Vanalog 3.3V 也很重要。 对于 DSP 电源、目前有许多0.2~0.4A PMIC、但我更喜欢1A~2A 的旧 LDO 电源规格。

    它从外部逻辑电源、通信差分电路 Vdigital 5V 和隔离式模拟电路 Vanalog 5V 消耗大量功率。 如果我假设一个模拟电路最小为0.5W (5V 0.1A)、作为隔离电路、对于28379 28388、即使仅使用10个通道、也需要5W;即使最多仅使用20个面板、也需要10W。 变得必不可少。

    因此、我通常在设计时满足以下条件:

    VCORE 1.2V 比0.2A (DSP 的通用1A 规格)
    Vanalog 3.3V、超过0.2A (DSP 的通用1A 规格)
    Vdigital 3.3V/1A (适用于 DSP 和小型内部逻辑电路)
    Vdigital 5.0V/2A (适用于 DSP PWM、SCI、SPI、I2C 和小型内部逻辑+外部电路)
    Vanalog 5.0V/2A (适用于 DSP 模拟接口电路和外部电路)

    周围的工程师感觉 TI 容易受到 DSP 调试过程中出现的大多数通信问题或噪声的影响。 我认为,这种看法与农村有关,基于各种经验。 有时我会搜索 TI 提供的 PMIC、但我认为 C2000系列缺少更高规格的 PMIC 解决方案。

    作为参考、我是一名工程师、负责开发容量范围为3.3kW 至6.6kw、11kW、22kW、25kW 和高达50kW 的轻功率电路转换器和逆变器。 尽管 TI 为这些电路提供了最佳性能、但我认为 TI DSP 的电源解决方案在其他地方是欠缺的。

    나는 TPS43340-Q1 부품을 찾았다。 ti에서 제공하는 pmic의 TPS65300,TPS43340등 솔루션은 제어기 내부 전원을 만족한다。 대부분 ti에서 제공하는 pmic는 DSP 제어기와 약간의 주변회로를 위한 전원을 제공한다……
    하지만 나는 dsp제어기와 외부에 별도로 존재하거나、추가적인 전력을 소비하는 로직회로를 같이 사용한다。

    DSP제어기의 전원으로 μ V、예를 들어Vcore 1.2V (或1.8~1.9v)와 Vdigital 3.3V Vanalog 3.3V도 중요하다。 DSP전원은 요새는 0.2~0.4A PMIC가 많지만 난 예전의 1A~2A의 LDO전원 사양을 더 선호한다。

    외부에 사용하는 로직 전원이나 통신 차동 회로 Vdigital 5V、절연 아나로그 회로Vanalogue 5V에서 많은 전력을 소비한다 Ω。 만약 내가 아나로그 회로 1개를 절연회로로 만들려면 최소 0.5W (5V 0.1A)를 가정한다면、28379 28388의 경우 10개 채널만 사용한다고 해도 5W가 필요하고 최대로 20개 패널만 사용한다고 해도 10W가 필요하게 된다。

    결과적으로 나는 보통 아래의 조건으로 설계를 한다 μ A。

    VCORE 1.2V 比0.2A (DSP 的通用1A 规格)
    Vanalog 3.3V、超过0.2A (DSP 的通用1A 规格)
    Vdigital 3.3V/1A (适用于 DSP 和小型内部逻辑电路)
    Vdigital 5.0V/2A (适用于 DSP PWM、SCI、SPI、I2C 和小型内部逻辑+外部电路)
    Vanalog 5.0V/2A (适用于 DSP 模拟接口电路和外部电路)

    주변 엔지니어들이 TI는 DSP 디버깅시에 발생하는 대부분 통신 문제나 노이즈에 취약하다는 인식이 있다…… 나는 여러가지 경험으로 전원과 이러한 인식이 관련있다고 생각한다 μ A。 가끔식 TI에서 제공하는 PMIC를 검색해보는데 C2000계열을 위한 좀 더 높은 사양의 PMIC솔루션이 부족하다고 생각한다 μ A。

    참고로 나는 가벼운 회로가 아닌 가볍게는 3.3kW~6.6kw 11kW 22kW 25kW 용량의 전력 회로 컨버터 인버터를 개발하는 엔지니어이다 50kW 최대 이러한 회로에 TI가 최상의 성능을 제공하지만、이외로 TI DSP의 전원 솔루션이 부족하다고 생각한다。

    此致、Choi