主题中讨论的其他器件:TUSB8044A、 TUSB1064
您好!
请参阅下面的简化方框图。
我正在从事以下集线器设计:
输入:USB-C 主机(PC 或笔记本电脑)
输出:4x USB-C +显示端口
Question:
1.方框图(带 TUSB1046A、TPS65983和 TUSB8044A)的处理方法是否正确?
2.由于我不使用集线器的输出进行充电、USB-C 输出将具有极低的电流(我需要将 USB-C 主机电流设置为1.5A 的固定值)、那么我能否对 PD 控制器使用比 TPS65983更简单的方法? 你有什么建议吗?
请参阅下面的方框图。
感谢你的帮助。
帕维尔·斯科达