我正在使用 处于 NegotiateHighVoltage 模式(设置为 ADCIN 值)的 TPS25750、而不使用 EEPROM。 当器件启动时、还会在驱动程序中配置用于 NegotiateHighVoltage 的 TPS。
1.观察结果:如果我将65W 砖型电源充电器与 USB-C 转 USB-C 或 PC 的 USB-C 端口配合使用, TPS 配置正确,设备可提供20V 的稳定电压源。
2.问题:如果我将65W 砖型电源充电器与 USB-A 转 USB-C 或 PC 的 USB-A 端口配合使用、TPS 会对 TPS 的 PPHV 输出进行振荡(振荡电流、PPHV 为1V)
-是因为在 USB-A 电缆上振荡的 PPHV 电源轨丢失了 CC 引脚的原因吗?
-起初,我认为 TPS 不能正常工作,因为在 PC 上的 USB-A 端口的电流限制,但我认为这不是情况。
-我还尝试使用 USB-C 转 USB-A 适配器(USB-C 电源模块-> USB-C 转 USB-A 适配器-> USB-A 转 USB-C 电缆-> TPS ),问题是相同的。
3、解决方案:建议我们使用5V 启动阶段的 ADCIN 值设置 AlwaysEnableSink、然后使用 I2C 通信将 TPS 设置为 NegotiateHighVoltage。
此致。