This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:反相降压/升压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357232/tpsm33625-inverting-buck-boost

器件型号:TPSM33625

该 TPSM33625可以配置为反相降压/升压吗?

条件:5Vin 至-12V/Vin 200mA

应用:电机驱动器

下面是能够执行反相降压升压的电源模块、

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    任何降压电源模块都可以配置 IBB。  

    请参阅应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf)、其中详细介绍了将器件转换为 IBB 的过程。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢。 这是一份原理图草稿。 您可以帮助查看此12Vin 至-12V/0.8A 的原理图吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于-12V 输出、对于100k Ω 的顶部电阻和1V 的基准电压、底部电阻器应为9.09k Ω。  

    此致、

    吉米