This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:D1开关二极管的作用及其对 SOC 的影响

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359443/bq28z610-r1-the-role-of-d1-switching-diode-and-its-impact-on-soc

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

1、我想问、除了防止回流之外、D1开关二极管在电路中还具有哪些其他特殊功能? 移除后是否会对 SOC 产生任何影响? 目前、在测试过程中、一些客户并不了解 PACK 和 BAT 之间的电压差。 这是否正常?


2.、还有一个问题:充电的时候芯片可以进入 CC 模式吗? 可以在哪里将其设置为进入 CC 模式进行充电?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Izou、

    D1不应影响 SOC。 如何测量 PACK 和 BAT 上的电压? 您是读取 BQStudio 上的监测计中的电压、还是使用数字万用表并测量电压? 如果您从 BQStudio 中读取电压并发现此差异、则需要校准监测计。

    您能解释一下 CC 模式的含义吗?

    此致、

    尼克·理查兹