This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何正确配置 GNDSEL

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357550/bq35100-how-to-properly-configure-gndsel

器件型号:BQ35100

迪亚尔斯、

BQ35100配置为 EOS 模式、

VSS 引脚连接到系统接地、

SRN 引脚在评估板中通过100 Ω(滤波电阻器)连接到系统接地。

  1. 是否可以设置 ADC 接地0 (SRP 是 ADC GND)或它应该为1?
  2. 错误的选择会如何影响测量、是否应重新进行校准?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以分享原理图以供审阅?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与评估板 sluub7相同

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有原理图、我将无法确认您的电路板。 但是、如果您遵循 EVM 原理图、应该没问题。

    您说"  SRN 引脚通过100欧姆(滤波电阻器)连接到系统接地、就像在评估板中一样"、我假设 GND 您指的是 PACK-、这是正确的。

    1/2)您能解释一下自己的意思吗? SRP 应连接到电池组的负极端子。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说过"SRN  引脚在评估板中通过100欧姆(滤波电阻器)连接到系统接地",我认为 GND 指的是 PACK-,这是正确的。

    是的、但是 GNDSEL 位为零、表示 SRP 是 ADC 接地。

    1 -是配置 GNDSEL (位为零) PACK-连接到 SRN 时正确吗?

    1/2)您能解释一下自己的意思吗? SRP 应连接到电池组的负极端子。

    谢谢。

    [/报价]

    2 -如果 GNDSEL 未正确配置 BIT、在测量和 EOS 检测方面会受到什么影响?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好、感谢您的问题。

    1) 1)如果 GND 以 BAT-为基准、则 GNDSEL 应为0 (SRP);如果 GND 以 PACK-为基准、则 GNDSEL 应为1 (SRN)。

    2)如果选择的 GNDSEL 不正确,会影响测量精度。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以在我的情况下(与评估板相同) GNDSEL 应该是1 ,因为 VSS 连接到电池组-,

    我是对吗?

    如果不是 l、我是否应该使用新配置的值进行重校准?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您遵循 EVM 原理图、则 GNDSEL 应为0。

    我建议重新校准、然后验证读数后校准。

    谢谢。

    埃文