This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:数据表中的参数分布

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359562/ucc28c44-the-parameter-distribution-in-datasheet

器件型号:UCC28C44

大家好、

您能否帮助提供 VDD_ON 在13.5~15.5V 和 I_Start 在50uA~100uA 范围内的概率分布?  

BRS、

兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rennie、我们通常不会在 E2E 论坛上提供分发范围、 如果确实很紧急、请通过电子邮件与 BU 私下联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    您可以将此邮件发送至 hong_huang@ti.com、 然后我会根据 Claire 的建议提供帮助。