This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:如何使用 D±引脚

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359526/bq24253-how-to-use-the-d-pin

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ25616

尊敬的支持团队:
我对 D±引脚有两个问题。

e2e.ti.com/.../bq24253_5F00_D_2D00_pin.pdf

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    请在下方查看我对您问题的解答。  

    1) 1)是的、建议使用一个多路复用器等将 D+/D-线路的连接隔离到 BQ24253或 MSP430。 一旦 BC1.2检测完成、PG BQ24253上的/BQ24253引脚状态将发生变化。 这个信号可被用于改变到 MSP430的 D+/D-连接以进行数据传输。  

    2) 2)如果不使用基于 D+/D-的检测、我建议将 D+/D-引脚短接在一起。 将这些引脚短接在一起将导致 DCP 检测、然后由 ILIM 电阻器设置电流限制。  

    此外、我想提请您注意更新的独立充电器选项 BQ25616。 该器件具有与 BQ24253类似的功能、并且比 BQ24253更新、成本更低。  

    此致、

    加勒特