请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 大家好、
我们的客户反馈、首次启动时 SOH=93%。
检查 BQ40Z50-R3的 DS、发现对 SOH 的描述较少。
他们有以下问题:
1. SOH 的更新条件是什么? 时间和方法? 复位和关断无法更新 SOH_FCC
2.能否直接或间接更改 SOH_FCC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户反馈、首次启动时 SOH=93%。
检查 BQ40Z50-R3的 DS、发现对 SOH 的描述较少。
他们有以下问题:
1. SOH 的更新条件是什么? 时间和方法? 复位和关断无法更新 SOH_FCC
2.能否直接或间接更改 SOH_FCC?
尊敬的 Kailun:
1. SOH FCC 将与 RSOC 同时更新、有关 RSOC 如何更新的信息、请参阅以下文档的第2.6节和第2.7节:
2. SOH FCC 不能直接设置,因为它是基于仿真的,但它使用的 SOH 负载率可以改变。 此值应设置为应用的典型电流。
此致、
安东尼·巴尔迪诺