This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:开关频率错误

Guru**** 2509645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359228/lmr16030-switching-frequency-wrong

器件型号:LMR16030

我正在一个项目中使用这款稳压器、它的开关频率非常低。 该纹波也很糟糕、但这可能是开关频率低于预期的现象。

我们得到+4.7V 输出、因此它正在正确调节。 下面是一些具有不同负载的屏幕截图。 RT 为56KO、它对应于一个大约为450kHz 的开关频率。 I 在 PCB 上测量了 Rt、结果是正确的值。 我还确保它已正确焊接。 同样、正确。 下面是一些具有不同负载的示波器屏幕截图。

此时负载为49 O、这意味着负载电流大约为97 mA、但并不大。 需要说明的是、开关频率为303Hz、纹波为6.7V。

________________________________________________________________

此时负载为204 O、这意味着负载电流大约为23 mA、但负载电流并不大。 我要指出的是、开关频率为 526Hz 。

________________________________________________________________

这是开路负载情况。 开关频率为282Hz。

这不是一个非常复杂的监管机构,而且只有这么多可能会出错。 由于稳压器正在调节、可能未损坏、但我之前从未见过此类问题。

这是布局。 请注意、为了清楚起见、我设置了隐藏的平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    负载较轻时、该器件具有"睡眠模式"、可实现高效率。 例如、如果将负载增加到2A、开关频率应处于450kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    有道理、但纹波问题仍然存在。 如果您看一下前两张屏幕截图、会发现输出的电压纹波为6.7V 和793mV。 在实践中、该稳压器始终有负载。 它为显示器、微控制器和3.3V 降压转换器供电。

    我们注意到这会导致降压转换器烧毁、第一个屏幕截图中的+8V 峰值可能足以损坏它。104uF 应该是吨的输出电容、100uH 应该是足够的电感、以使电流纹波可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我将检查环路是否稳定。 如果增加负载从而不处于睡眠模式、输出会出现什么纹波? 能否通过电流探头测量电感器电流? 您是否尝试过 WEBENCH? 我看到您使用的是100uH 的电感器。 该值很高、因为数据表应用使用8.2uH 来实现500kHz 的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 mA 应该会让我们退出睡眠模式、并且纹波为6.7V (请参阅我的第一个屏幕截图)。 我想知道是电感器自己造成了问题。 我在中等负载(50 mA 左右)下运行了另一个测试、有一个低频三角波(300Hz)、但是在三角波的上升侧有438kHz 的高频脉冲、这非常接近开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    如数据表中所述、它必须高于300mA。

    电感器太高将使器件的行为更像电压模式、而不是电流模式控制器件。 尝试将电感降低到8.2uH、然后重新测试条件。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    完整免责声明:我们使用此芯片两次、一次用于+5V 稳压器、一次用于+12V 稳压器。 除了反馈电阻器之外、拓扑结构是相同的。 他们都表现出相同的异常行为。

    既然这不在现场、我恰好有一个尺寸相同的8.2uH 电感器、因此我将其更换。 这个问题肯定不那么明显,但它并没有消失(截图后)。 电子负载是测试这一点的最佳工具、但我今天忘了让自己的电子负载工作、所以我不得不使用电位器。

    这是负载电流约为40 mA 时的情况。

    这里的负载电流是460 mA、因此这应该会退出睡眠模式。

    在这两种情况下,电感器尖叫像班希。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    460mA 负载电流的开关频率为2.1kHz、远低于450kHz。 您能告诉我电容器 C33的用途吗? 尝试取下盖子、然后重新测试。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 C33。 我删除了它,一切都更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    太棒了! 很高兴听到一切都更好。

    如果没有其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗? 祝你好运!