This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3831:复位线路上的短路保护

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704, TPS3831, TPS3760, TPS3779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359185/tps3831-short-circuit-protection-on-reset-line

器件型号:TPS3831
主题中讨论的其他器件: TPS3760TPS3779、TPS3704

您好!

我知道 TPS3831规定最大建议电流为8 mA、但器件是否受到短路保护? 我们在一个应用中、RESET 输出来自 TPS3831推送电路的3.3V、但我们需要在不 修改 MR 输入的情况下使其变为逻辑电平0。

因此、如果我们将 TPS3831 RESET 输出短接至 GND ~200ms、是否会对该元件造成任何损坏?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    感谢您的提问。

    我想更详细地了解您的用例。 您能否分享一下您的情况的示意图、我不能完全清楚输出中发生了什么?

    我们需要避免的是上拉为高电平、但输出端的某个东西为低电平、因为这会导致高电流、这可能超过器件支持的值。  

    此致、

    锡拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了一份简单的原理图。

    我们购买一个具有 CPU 和以太网 PHY 的现成 SOM。 TPS3831的 RESET 输出连接到以太网 PHY 的 RST 线路、也通过连接器进入我们的定制电路板部分。

    我可以使用 DIGOUT 手动使 IC1 RST 引脚变为低电平、而不会导致以太网 PHY 复位。

    现在、我需要能够在不复位 IC1的情况下复位以太网 PHY。

    我认为唯一可以做到这一点的方法是使复位输出超过其最大电流、从而使电压下降。 我无法使用 MR 引脚、因为只有在 CPU 重启时该引脚才会变低、而且我不想重启 CPU。 另外、如果 MR 变为低电平、我仍然希望 RESET 输出将其下游的所有内容复位。

    如果我添加了与以下红框类似的逻辑、则可以复位以太网 PHY、而不会复位 IC1、但会将 TPS3831的 RESET 线短接至地。 将此引脚接地~200ms 是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您对系统要求的详细说明。

    我认为有两种解决方案。 首先、添加另一个开关、   以消除接地复位输出、从而可以保护 TPS3831、因为当您需要复位以太网 PHY 时、复位输出将悬空。  

    另一种解决方案是我们的2通道器件具有单独的复位输出、例如 TPS3704、TPS3760、TPS3779、您可以根据要求将复位置为有效。  

    我可以为您提供更多帮助、让您更好地了解哪个监控器更好、并且可以详细说明电源轨需要什么电压、复位时序要求以及是否需要功能安全?  

    希望这对您有所帮助!

    此致!  

    锡拉