This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79L:规格检查

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM79L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359551/lm79l-spec-check

器件型号:LM79L

您好  

我能否向您确认、在使用 LM79L05ACM 时、如果输入电源为+5V、则输出为-5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    LM79L  以较低的绝对值将负输入电压调节为负输出电压。  

    对于 LM79L05ACM、您的输入电压必须大于或等于输出电压(-5V)+压降电压(-1.7V)、或介于-30V 和-6.7V 之间、才能使该器件正确调节-5V。  

    Br、

    埃林