This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081-Q1:TE 信号

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359350/bq24081-q1-te-signal

器件型号:BQ24081-Q1

我正在尝试了解/TE 信号的功能。 在数据表中、它将其描述为 EVM 文档中"用于禁用或启用快速充电计时器"的计时器使能信号 t 描述为终端使能信号

数据表流程图中的任何地方都无法说明/TE 信号对充电行为的影响。

有人能解释一下此信号对充电行为的影响吗?  还是应该让它保持接地状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:  

    请允许我澄清一点、/TE 引脚功能用于充电计时器的启用/禁用控制。 也不是终端使能。 EVM 文档中对"Termination Enable"的引用是一个拼写错误。 数据表中7.3.9节的说明正确。  

    该引脚接地后、快速充电计时器将被启用。

    Maojun Xie 说:
    有人能解释一下这个信号对充电行为的影响吗?

    快速充电计时器是一种安全功能、如果在大约7小时内没有终止、将停止器件充电。 这个充电定时器持续时间的技术规格为数据表第6页上显示的 t (CHG)。  

    除了第7.3.9节之外、数据表第7.3.4节中的以下段落介绍了充电计时器对器件行为的影响。

    此致、

    加勒特