This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:IC 热量

Guru**** 2636185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356769/lmr51450-ic-thermal

器件型号:LMR51450

您好,先生

我获得了 TI EVB、在测试了 EVB 之后、

我发现 IC 超过60度、 您是否知道抑制芯片上散热?

谢谢

输入电压:36V、输出电压5V/4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    我没有任何要测试的板(我订购了它们、它们应该在一周内送达)。

    该器件在以下条件下的效率为~88%:

    在该状态下、芯片由于大约~2.4W 的损耗而升温。 在评估板上似乎是合理的。 在实际应用中、您可以通过扩大 PCB 板面积来改善这一点。 这可以让更多铜来冷却电路板。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您对 LMR51450的 EMI 滤波器和 EMC 解决方案有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    一个比较好的做法是使用 EVM 上使用的 EMI 滤波器。 我建议使用具有电解电容器的 π 型滤波器、以减少传导 EMI 发射。 请参阅以下内容:

    有关如何设计 EMI 滤波器的更多详细信息、请参阅此应用手册: 第4.4节阻尼电容器

    谢谢。

    安德鲁