请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A16-Q1 您好
您可以帮助推荐具有 tps7A1601Q1引脚到引脚的器件、电流要求为0.2A 、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
您可以帮助推荐具有 tps7A1601Q1引脚到引脚的器件、电流要求为0.2A 、谢谢
大家好、Gareth:
感谢您的提问! TPS7A1601ADGNR 是另一种 P2P 压降器件。
我建议的最佳替代产品是 TLV76701DGNR 和 TPS7B82-Q1 (仅限固定版本)、因为它们将能够满足0.2A 规格要求。 这两个器件都不会直接替代、但它们具有相同的封装、且只需进行极少的更改即可调整布局。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢。
麦基拉