This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:有关 BQ24072RGTR 的一些设计问题

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358592/bq24072-some-design-question-about-bq24072rgtr

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ24074

尊敬的 TI 员工:

客户正在使用 bq24072进行设计。 下面是一些问题。 我可以得到你的回复吗? 谢谢!  

1. Vin 引脚和 OUT 引脚之间的 MOSFET(q1)电路是否是反回流电路?  

我们担心、当 Vin 未连接而 Vout 连接负载时、Vin 中会有一定的电压。

2. IINMAX=0.5A、但负载(连接 OUT 引脚)有时可能需要1.5A 电源。

发生这种情况时、bq24072是否可以调整电池以立即放电?  此流程的反应时间是多久?  

3、当状态改变时, CHG 的变化速度有多快? 规格中无数据。

感谢您的回复。 我们也希望您能推荐此应用中更受欢迎的其他项目。 下面是我们的收费请求:  

1.线性,Icharge 500mA  

2.包含 CE 引脚  

3.包括 终止电流编程 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在检查这3个问题、本周会向您提供反馈。  

    有关推荐器件问题的更多信息。 BQ24074属于同一产品系列、具有终端电流编程引脚(ITERM)、而不是 bq24072上的终端禁用引脚(TD)。 根据您的要求、它似乎很适合您。

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson:  

    感谢您的耐心。 请查看我对下面客户问题的评论。  

    1) 1)是 Q1 MOSFET 处于反向阻断状态。 未连接输入电源时、电流不会从 BAT 或流出到 VIN。  

    2) 2)是的、当输出负载电流超过输入电流限制时、bq24072将立即调节以对电池进行放电。 下面是 OUT 电流从100mA 增加到1.5A 且 IINMAX = 0.5A 时的典型反应时间示例。 捕获显示响应时间在数百微秒范围内。  

    3) 3)请查看下面显示了/CHG 状态引脚更改状态的波形捕获、以响应充电终止(ICHG 波形下降到0A)。 从实际意义上讲、状态变化是立即发生的。   

    此致、

    加勒特