我在使用 TPSI31xx-Q1EVM 时遇到问题。 我为初级侧供电时、FLT1引脚变为低电平、无需驱动 MOSFET。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用 TPSI31xx-Q1EVM 时遇到问题。 我为初级侧供电时、FLT1引脚变为低电平、无需驱动 MOSFET。
Jos、您好!
非常感谢您的更新、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。 刚意识到、我没有指定如何测量 VDDM 在我最后一条消息中、应该参考以下内容: VSSS 。 如果 VDDM 则表明没有功率传输。 我想:
要检查这些用例、您能否申请 12V 输入端子、并确认 5V 范围 VDDP 至 VSSP , CE 至 VSSP 和 nFLT1至 VSSP ?
如果 5V 分布、请确认 5V 范围 VDDM 到 VSSS 和 0V 范围 FLT1CMP 至 VSSS 。
此致、
T·陈
固态继电器|应用工程师